This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:从电子邮件添加自定义图像时 IOS 应用崩溃

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/743731/cc2650stk-ios-app-crashes-when-adding-custom-image-from-email

器件型号:CC2650STK

大家好、

我使用的是自定义传感器标签板和 DevPack、版本为 iOS 传感器标签应用  5.4.

当我尝试使用传感器标签应用程序打开随附的电子邮件自定义二进制文件时、它会导致整个应用程序崩溃。

我希望应用程序将自定义映像添加到器件的共享文件中。 这种情况不会发生。 有人能帮我解决这个问题吗?

其次、您能否帮助下载以前版本的传感器标签 iOS 应用程序。

谢谢!

桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sandy!

    v5.4版本中似乎存在错误,将尽快修复。

    感谢您的关注!

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleat、

    感谢您的答复、您能否与 OAD 支持共享上一版本的链接/文件?

    谢谢!
    Sandeep。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sandeep!

    我有一个指向已修复错误的最新 v5.5 TestFlight 版本的链接、您可以等待它在 App Store 中发布。

    BR、

    OLE A.