This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何获取使用 CC2541控制 KX020加速计的参考代码

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/744333/cc2541-how-to-get-the-reference-codes-to-control-kx020-accelerometer-using-cc2541

器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

尊敬的 TI:

我们的硬件配置为使用 TI CC2541驱动 KX022加速计(制造商 Kionix)。 
当我从 TI 网站搜索 KX022 Control 的源代码时、我有在 CC2650u 标签板上使用 KX022的历史。 
在哪里可以获得一些代码来引用 KX022功能的实现? 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,TI 不提供 KX022的专用驱动程序,您必须自己执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速反馈。

    当然、最好是从 TI 获取 KX022驱动程序、但我想知道我是否可以引用您在 CC2650u Tag 中使用的代码。
    我知道我需要自己端口、测试和调试它、我完全负责它。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650和 CC2541是不同的。 如果您使用的是 CC2541,我想您可以参考 CC2541传感器标签示例,该示例向您展示了如何使用 I2C 读取传感器数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常失望的回答非常不好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sangbum、

    不幸的是、YiKai 就在这里。 我们没有适用于 CC2650的公共软件、即使我们已经使用了该软件、也无法很好地进行转换、因为 CC2541通常是使用不同驱动程序的不同架构/器件。 YiKai 正好指向 CC2541 SensorTag、以使用 I2C 与您的器件通信。 遗憾的是、我们不支持在 CC2541上为该器件编写驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我的问题不是关于 I2C。
    驱动程序处理芯片(地址空间、范围选择、滤波器带宽、中断处理)方面没有区别,即使它与核心架构不同。
    收到这样的陈词滥调后、我别无选择、只能重新考虑使用 TI 芯片。
    我听说过其他用户提出的类似投诉、当我从 TI 获得此答案时、我也可以理解他们所说的话。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明您不满意的地方? 您确切的问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细查看上述内容。
    我不想在这里浪费更多的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要如此之多。 可能存在一些语言问题、我们无法很好地理解您的问题、我们只会尽力提供帮助。