This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:我需要了解什么。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/744578/cc2540-what-do-i-need-to-know

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC 调试器

大家好、

对于我的工程项目、我计划在独立配置中使用 Atmel ATMEGA328P-AU。 我会将 CC2540设置为独立配置(而不是使用 HC-10模块)。

然后、我在研究和查看芯片数据表时遇到了一些问题。

我想知道如何将其连接到 Atmel ATMEGA?

我如何对芯片进行编程、以便与 Atmel ATMEGA 进行通信。

我如何对芯片进行编程。

如何通过 USB 将芯片直接编程到 CC2540

我是否可以让 Atmel ATMEGA 将程序数据发送到 CC2540芯片。

您可以为我提供有关芯片的任何更多信息。

我对这很陌生、但我有一个基本的想法、我可能需要做什么。

是我要做的事情

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    这些都是非常开放式的问题,我只能提出一些猜测。

    • 我想知道如何将其连接到 Atmel ATMEGA?
      • CC2540上的 BLE 堆栈可配置为使用 SPI 或 UART。 但是 UART 是最常见的、因此我建议使用 UART 接口。
    • 我如何对芯片进行编程、以便与 Atmel ATMEGA 进行通信。
      • 您需要在电路板上使用10引脚连接器、以便连接到 CC 调试器
      • 您可以在此处购买

    • 我如何对芯片进行编程。
      • 见上文

    如何通过 USB 将芯片直接编程到 CC2540

    • 您必须通过上面文档中所述的调试接口对 CC2540进行编程。

    我是否可以让 Atmel ATMEGA 将程序数据发送到 CC2540芯片。

    • 首先需要引导加载程序、我建议您继续使用 cc 调试器。

    您可以为我提供有关芯片的任何更多信息。

    • 将 Atmel 器件连接到 CC 器件时有一个问题、即电压不兼容、您需要在设计中使用电平转换器、我在原理图中没有看到它们。

    我对这很陌生、但我有一个基本的想法、我可能需要做什么。

    • 祝您好运、这将会奏效。 PS:我以前从未见过在线 PCB 布局工具、这非常好。

    此致、
    /TA