请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEM、 CC256XQFNEM、 CC2564MODAEM、 CC256XCQFN-EM
您好!
现在、我遇到4线 UART 硬件流控制问题。
我将波特率配置为115200,8/N/1,无硬件流控制,然后尝试使用此 cmd 的一些 HCI 命令,并获取相关命令完成:
18:40:54.259数据包"HCI_READ_LOCAL _Version_Information"、操作码0x1001 |
18:40:54.259 -- |
18:40:54.259传出转储: |
18:40:54.259 0000:01 10 00… |
18:40:54.259传入转储: |
18:40:54.259 0000:04 0e 0c…… |
18:40:54.259传入转储: |
18:40:54.259 0000:01 10 00 07 00 07 0d… |
18:40:54.259传入转储: |
18:40:54.259 0000: 00。 |
18:40:54.259传入转储: |
18:40:54.259 0000:1A。 |
18:40:54.259传入转储: |
18:40:54.259 0000:9A。 |
18:40:54.259 -- |
18:40:54.259数据包"HCI_Command_Complete_Read_Local_Version_Information_Event"、操作码0x1001 |
18:40:54.259参数: |
18:40:54.259|数字 HCI 命令: 0x01 |
18:40:54.259|命令操作码:0x1001 |
18:40:54.259 |状态:0x00 (成功) |
18:40:54.259| HCI 版本: 0x07 |
18:40:54.259 | HCI 修订版:0x0000 |
18:40:54.259 | LMP 版本:0x07 |
18:40:54.259 |制造商名称:0x000d (Texas Instruments Inc.) |
18:40:54.259 | LMP Subversion:0x9a1a |
但是、如果我使用硬件设置流量控制、我无法获得任何响应。
谢谢!