This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:可通过4线 UART 流控制进行 CAN#39;t 操作

Guru**** 1485225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC256XQFNEM, CC2564MODAEM, CC256XCQFN-EM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/742747/cc2564c-can-t-operation-with-4wire-uart-flow-control

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEMCC256XQFNEMCC2564MODAEMCC256XCQFN-EM

您好!

现在、我遇到4线 UART 硬件流控制问题。

我将波特率配置为115200,8/N/1,无硬件流控制,然后尝试使用此 cmd 的一些 HCI 命令,并获取相关命令完成:

18:40:54.259数据包"HCI_READ_LOCAL _Version_Information"、操作码0x1001
18:40:54.259 --
18:40:54.259传出转储:
18:40:54.259 0000:01 10 00…
18:40:54.259传入转储:
18:40:54.259 0000:04 0e 0c……
18:40:54.259传入转储:
18:40:54.259 0000:01 10 00 07 00 07 0d…
18:40:54.259传入转储:
18:40:54.259 0000: 00。
18:40:54.259传入转储:
18:40:54.259 0000:1A。
18:40:54.259传入转储:
18:40:54.259 0000:9A。
18:40:54.259 --
18:40:54.259数据包"HCI_Command_Complete_Read_Local_Version_Information_Event"、操作码0x1001
18:40:54.259参数:
18:40:54.259|数字 HCI 命令: 0x01
18:40:54.259|命令操作码:0x1001
18:40:54.259 |状态:0x00 (成功)
18:40:54.259| HCI 版本: 0x07
18:40:54.259 | HCI 修订版:0x0000
18:40:54.259 | LMP 版本:0x07
18:40:54.259 |制造商名称:0x000d (Texas Instruments Inc.)
18:40:54.259 | LMP Subversion:0x9a1a

但是、如果我使用硬件设置流量控制、我无法获得任何响应。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我需要作为 processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Bluetooth_Hardware_Evaluation_Tool 的慢时钟输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CC256xCOFN-EM 和 CC256xEM-STADAPT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪台主机? 哪个堆栈? 我建议采用 FW 日志、因为它也显示检测到的 HCI 协议等。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hari。
    我使用 HCI 测试仪作为主机来执行一些非常简单的测试。
    如何获取 FW 日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查 CC256XEM-STADAPT、并找到以下说明:

    www.ti.com/.../swru417.pdf

    CC256XEM-STADAPT 板用作 CC256xEM 板(CC256XQFNEM、CC2564MODAEM 和 CC2564MODNEM)与 STM32 MCU 评估板(STM3240G-EVAL 和 STM32F4DISCOVERY)之间的转换板。

    因此我无法将其与 CC256XCQFN-EM 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 la 来找出问题、然后得到以下波形:

    方案1:无硬件流控制。

    我不知道为什么 RTS 与 TX 断言/甜点。

    场景2:具有流量控制。

    我不知道为什么 RTS 在接收第二个字节(0x01)时有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我最终发现该问题是由"Debug Header Component"引起的。 当我删除它时,该问题就会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的告知。 很高兴您的问题得到了解决。

    最棒的