This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:将 Boost-cc2564与 stm32f417ig 板连接时出现问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/743175/boost-cc2564moda-problems-in-interfacing-boost-cc2564-with-stm32f417ig-board

器件型号:BOOST-CC2564MODA

你(们)好  

我们正在尝试将  BOOST-CC2564MODA 与我们的定制板连接、我们已经完成连接、还完成了软件移植并对其进行了验证。

当我们尝试运行 SPPDemo 示例 Openstack()例程时失败,出现-4错误。原因是什么?

是否已附加蓝牙模块中的日志以了解更多详细信息?

此致

Karthike2e.ti.com/.../7723.TI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有完整的 FW 日志? 可能是您的 UART DMA 有问题。 您是否尝试禁用 DMA?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    对于禁用 DMA、我已删除 HCITRNS 并将其替换为 Bluetopia\hcitrans\HCITRANS.c 要禁用它、我是否需要进行其他更改?

    BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0);例程正在返回-4、原因是什么?

    BSC_Initialize()例程中会发生什么情况?我已经在软件和硬件中验证了 UART 信号,但 HCEART 中没有数据。

    PFA 日志和 HCUIDriverInformation 值

    e2e.ti.com/.../Watch1.log

    e2e.ti.com/.../1256.TI.docx