This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:SCO 建立被阻止、直到 ACL 断开

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/742680/linux-cc2564c-sco-establishment-blocked-till-acl-disconnection-happen

器件型号:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

我们在手机中使用 CC2564C 并使用 HFP 连接到 Sennheiser MB Pro2耳机、碰巧 SCO 建立被阻止、然后 ACL 断开连接。

1.通过 HF 配置文件与 Sennheiser MB Pro2耳机设备连接。

2.启用 BLE 功能。

3.接听来电并接受。 同时,将启动 SCO (WBS)信道。

4.在建立 SCO 之前,BLE 功能将被首先禁用。

5、建立 SCO 的过程也被阻止,而且根据这种特殊的 Sennheiser 耳机设备,复制率也约为30%。

Sennheiser MB Pro2耳机当前出现问题。
当 BLE 始终处于禁用状态时、不会发生问题。

另外,如果手动接受来电,则不会出现此问题,上述操作将设置为自动接听来电。

我附上空气嗅探和固件日志、请帮助检查原因。

谢谢。

此致

高洪