This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:为 LAUNCHXL-CC2650导入 Project Zero 时出错、因此无法编译!

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/731746/ccs-launchxl-cc2650-error-when-importing-project-zero-for-launchxl-cc2650-and-hence-it-cannot-be-compiled

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

根据我上一个问题的说明、我在 SimpleLink Academy 文件夹下找到了适用于 CC2650 LaunchPad 的 Project Zero。 使用 CCS 导入工具、我导入了 CC2650 LauchPad 的 Project Zero 应用程序和堆栈。 这些项目位于:C:\ti\simplelink_academe_01_11_00_0000\modules\projects\ble_projectzer\ccs。 我得到的误差如下所示:

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/icall/app/ble_user_config.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/icall/inc/ble_user_config.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles/gapbondmgr.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/dev_info/cc26xx/devinfoservice.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/dev_info/devinfoservice.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/oad/cc26xx/oad.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/oad/cc26xx/oad.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/oad/cc26xx/oad_target.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/oad/cc26xx/oad_target_external_flash.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles/cc26xx/peripheral.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles/cc26xx/peripheral.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/boards/CC2650_LAUNCHXL/CC2650_LAUNCHXL.c!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/boards/CC2650_LAUNCHXL/CC2650_LAUNCHXL.h!

      错误:无法找到文件/目录'file:/C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/boards/CC2650_LAUNCHXL/Board.h!

因此、这些项目无法执行! 已安装 BLE SDK 2.02.25和 SimpleLink Academy。

如果您能为我提供任何解决方案、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要 BLE Stack 2.2.1。 您的计算机上似乎只安装了 BLE Stack 2.2.2。 CC2650 SimpleLink Academy 中的项目0尚未更新为2.2.2。

    您可以在此处下载 BLE Stack 2.2.1:

    www.ti.com/.../BLE-STACK-ARCHIVE