This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:同时运行多个 A2DP 或 HFP 配置文件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/730682/cc2564c-simultaneously-running-multiple-a2dp-or-hfp-profiles

器件型号:CC2564C

您好!

我希望确认我对 CC2564C 数据表的理解。 如果在1.4节中没有辅助 nNote、则可以同时运行多个 A2DP 或 HFP 配置文件。

问题:

  • 如果 CC2564C 连接到2个 BT4.2器件、我们能否在每个链路上同时运行1个无辅助 A2DP 或 HFP 配置文件?
  • 如果是、我们将支持多少个器件? (了解我们可能会在某个时间达到带宽限制。)


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 您可以同时运行 A2DP (无辅助)和 HFP。 CC2564C 上只有一个协处理器、因此您需要在 BLE 和任何辅助模式之间进行选择。 请查看 CC2564C 数据表的第1.4节。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    谢谢你。 不过、数据表的第1.4节未说明支持的并发流数量。 另一方面、我看到第6.4.3节(数字编解码器接口)指出最多支持2个语音通道。 我假设这意味着最多支持2个并发 A2DP/HFP 流、对吧? 这2个流是否可以来自连接到 CC2564C 的不同器件?


    谢谢、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 A2DP 流通过 HCI 上的 ACL 连接。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    谢谢你。 我们是否仅限于2个此类流、或者3个或4个无辅助 A2DP 或 HFP 流、每个流 连接到单独的器件、是否同样起作用?

    此致、
    François μ A。