Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 您好!
我希望确认我对 CC2564C 数据表的理解。 如果在1.4节中没有辅助 nNote、则可以同时运行多个 A2DP 或 HFP 配置文件。
问题:
- 如果 CC2564C 连接到2个 BT4.2器件、我们能否在每个链路上同时运行1个无辅助 A2DP 或 HFP 配置文件?
- 如果是、我们将支持多少个器件? (了解我们可能会在某个时间达到带宽限制。)
谢谢、
François μ A。