This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad 外部天线

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/730363/launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-external-antenna

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我有一个 CC2650 LaunchPad 开发套件、我想将外部天线连接到 JSC 连接器。  为了实现这一点、确切需要焊接什么? 快速入门指南中的"在此处焊接一个电阻器以使用外部天线"、但这是修订版1.0器件、而我的版本是修订版1.3、也不清楚"此处"的含义。

我是否只需移除 C24电容器并将其焊接到 C58的位置? 我是否需要对 C51和 C15电容器执行同样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    要连接 JSC 连接器而不是天线、您必须更改 C24的方向。 LaunchPad 中存在设计错误、需要对角线安装、以便平衡-非平衡变压器输出连接到进入 JSC 连接器的迹线。

    谢谢、
    Fredrik