This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TLV8544PIR:连接到 SmartRF 闪存编程器2.

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, BOOSTXL-TLV8544PIR, TLV8544, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/728284/boostxl-tlv8544pir-connecting-to-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:BOOSTXL-TLV8544PIR
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650TLV8544CC2650闪存编程器

我正在尝试使用 LAUNCHXL-CC2650连接到 BOOSTXL-TLV8544PIR。 当我连接2650时、器件未知。 用户指南显示了单击是否未知、它将允许我更新固件。 相反、我收到一条消息、指出"无法识别所选器件。" 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    由于这是一个 Launch-XL 设置问题、而不是 TLV8544 PIR 板本身的问题、我将把此主题移至 LAUNCHXL 支持论坛。

    如果您需要有关 GUI 或 PIR 固件的帮助、请重新发布到放大器论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存编程器2用于将二进制文件下载到 CC2650 (本例中为 LAUNCHXL-CC2650)、而不是 BOOSTXL-TLV8544PIR。 您能给我拍照吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我刚刚将 BOOSTXL-TLV8544PIR 连接到 CC2650 Launchpad 板、并使用 USB 将 Launchpad 板连接到计算机。 这是一张图片。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否参阅 www.ti.com/.../snou148a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遵循了这些步骤。 在用户指南中、当点击 CC2650的未知时、会显示以下对话框:

    当我实际单击未知时、会显示以下对话框:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固件更新后、尝试断开并重新连接 LAUNCHXL-CC2650、以查看闪存编程器2是否识别 CC2650、而不是未知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否要重新安装闪存编程器2软件?

    -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    否 只需拔下电源插头、等待几秒钟、然后重新插入 CC2650 USB、以便新编程器固件生效并报告新固件版本。

    另外、如果 CC2650具有之前的程序、可能会发生一些引脚冲突、请尝试卸下 BOOSTXL-TLV8544板。

    只是要清楚-这里有两个上传。 用于板载编程器接口的编程器固件(闪存编程器)、允许通过 USB 对处理器进行编程(通常只需执行一次)。 以及运行 PIR 板并与 GUI 应用通信的实际处理器代码(BOOSTXL-TLV8544PIR 固件)。

    插入 CC2650时、您应该会看到 Windows 设备管理器中出现两个串行端口。 一个串行端口是编程接口、另一个是反向通道 UART。 如果您看不到这些端口出现,则可能无法正确安装 Windows 驱动程序。 这些串行端口通常具有更高的端口号、并且可以更改。 您的窗口中似乎有两个端口(COM7和8)。 您是否选择了这些选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我曾尝试拔下并重新连接 CC2650 USB、同时拔下 BOOSTXL-TLC8544板并在没有该板的情况下进行连接。 我得到了与之前消息中显示的消息相同的消息。

    根据用户指南和您的说明、我认为我要尝试的是获取 CC2650板的编程器固件。 我已经尝试通过单击 XDS110下的未知按钮来执行此操作(并且我收到了之前消息中显示的错误)。 我尝试将 COM7和 COM8置于 CC2650并按运行按钮(设置如用户指南中所示)。 在这种情况下、状态显示为 Failed (失败)、我看到如下所示:

    是否将 COM7和 COM8设置为 CC2650、这是您"选择这些"的意思、或者是否还有其他我应该做的事情?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、您好!

    我设法挖了一块板、并使用了它。

    顶行中的"XDS100"是 Launchpad 板。 突出显示 CC2650系列。 如果您突出显示"XDS110、XDSL1000..." 红色板的图像应显示在列表下方出现"CC2650 Wireless MCU"的空白处。

    下面是我的样子:

    确保 Windows 设备管理器在端口(控制面板->设备管理器)下显示以下内容:

    如用户手册所述、如果它看起来像下面带有黄色感叹号的图标、则不会安装 USB 驱动程序。

    如果看起来如上所示、请尝试重新安装 Smart Flash Programmer 2软件、但这次请确保右键单击安装程序图标并选择"以管理员身份安装"-否则 Windows 可能会阻止安装 USB 驱动程序。

    是否已尝试将整体擦除作为建议的错误消息?

    选择顶部的 CC2650行、然后单击右上角的蓝色扳手、然后选择"CC26xx/CC3x……强制批量擦除"。 这应将其重置为出厂默认设置。

    然后单击蓝色的"Go"按钮对8544代码进行编程。

    在我的应用中、BOOSTXL 上的所有 LED 在整体擦除后关闭(总线电源关闭)。 然后、当使用蓝色按钮刷写 TLV8544代码时、它们会重新点亮。

    如果您打开您最喜欢的串行终端程序并打开两个 COM 端口中较高的端口(115200波特)、您应该会看到数据在四个逗号分隔的列中持续滚动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次、有图像!

    Mathew、您好!

    我设法挖了一块板、并使用了它。

    顶行中的"XDS100"是 Launchpad 板。 突出显示 CC2650系列。 如果您突出显示"XDS110、XDSL1000..." 红色板的图像应显示在列表下方出现"CC2650 Wireless MCU"的空白处。

    下面是我的样子:

    确保 Windows 设备管理器在端口(控制面板->设备管理器)下显示以下内容:

    如用户手册所述、如果它看起来像下面带有黄色感叹号的图标、则不会安装 USB 驱动程序。

    如果看起来如上所示、请尝试重新安装 Smart Flash Programmer 2软件、但这次请确保右键单击安装程序图标并选择"以管理员身份安装"-否则 Windows 可能会阻止安装 USB 驱动程序。

    是否已尝试将整体擦除作为建议的原始错误消息?

    选择顶部未知行、然后单击右上角的蓝色扳手、然后选择"CC26xx/CC3...强制批量擦除"。 这应将其重置为出厂默认设置。

    然后单击蓝色的"Go"按钮对8544代码进行编程。

    在我的应用中、BOOSTXL 上的所有 LED 在整体擦除后关闭(总线电源关闭)。 然后、当使用蓝色按钮刷写 TLV8544代码时、它们会重新点亮。

    如果您打开您最喜欢的串行终端程序并打开两个 COM 端口中较高的端口(115200波特)、您应该会看到数据在四个逗号分隔的列中持续滚动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    感谢你的帮助。 问题是未安装 USB 驱动程序。 我按照用户指南第4节中的说明从 TI 网站下载驱动程序。 我很困惑、以为 USB 驱动程序会与固件一起安装、但没有意识到它们会阻止固件的安装。 安装 USB 驱动程序后、我获得了用户指南(第3节)中显示的固件更新对话框、现在所有内容都已启动并运行。 感谢你的帮助。

    最棒的
    Matt