主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650、 TLV8544、 CC2650、 闪存编程器
我正在尝试使用 LAUNCHXL-CC2650连接到 BOOSTXL-TLV8544PIR。 当我连接2650时、器件未知。 用户指南显示了单击是否未知、它将允许我更新固件。 相反、我收到一条消息、指出"无法识别所选器件。" 如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用 LAUNCHXL-CC2650连接到 BOOSTXL-TLV8544PIR。 当我连接2650时、器件未知。 用户指南显示了单击是否未知、它将允许我更新固件。 相反、我收到一条消息、指出"无法识别所选器件。" 如下所示:
您好、Matthew、
否 只需拔下电源插头、等待几秒钟、然后重新插入 CC2650 USB、以便新编程器固件生效并报告新固件版本。
另外、如果 CC2650具有之前的程序、可能会发生一些引脚冲突、请尝试卸下 BOOSTXL-TLV8544板。
只是要清楚-这里有两个上传。 用于板载编程器接口的编程器固件(闪存编程器)、允许通过 USB 对处理器进行编程(通常只需执行一次)。 以及运行 PIR 板并与 GUI 应用通信的实际处理器代码(BOOSTXL-TLV8544PIR 固件)。
插入 CC2650时、您应该会看到 Windows 设备管理器中出现两个串行端口。 一个串行端口是编程接口、另一个是反向通道 UART。 如果您看不到这些端口出现,则可能无法正确安装 Windows 驱动程序。 这些串行端口通常具有更高的端口号、并且可以更改。 您的窗口中似乎有两个端口(COM7和8)。 您是否选择了这些选项?
尊敬的 Paul:
我曾尝试拔下并重新连接 CC2650 USB、同时拔下 BOOSTXL-TLC8544板并在没有该板的情况下进行连接。 我得到了与之前消息中显示的消息相同的消息。
根据用户指南和您的说明、我认为我要尝试的是获取 CC2650板的编程器固件。 我已经尝试通过单击 XDS110下的未知按钮来执行此操作(并且我收到了之前消息中显示的错误)。 我尝试将 COM7和 COM8置于 CC2650并按运行按钮(设置如用户指南中所示)。 在这种情况下、状态显示为 Failed (失败)、我看到如下所示:
是否将 COM7和 COM8设置为 CC2650、这是您"选择这些"的意思、或者是否还有其他我应该做的事情?
谢谢、
Matt
Mathew、您好!
我设法挖了一块板、并使用了它。
顶行中的"XDS100"是 Launchpad 板。 突出显示 CC2650系列。 如果您突出显示"XDS110、XDSL1000..." 红色板的图像应显示在列表下方出现"CC2650 Wireless MCU"的空白处。
下面是我的样子:
确保 Windows 设备管理器在端口(控制面板->设备管理器)下显示以下内容:
如用户手册所述、如果它看起来像下面带有黄色感叹号的图标、则不会安装 USB 驱动程序。
如果看起来如上所示、请尝试重新安装 Smart Flash Programmer 2软件、但这次请确保右键单击安装程序图标并选择"以管理员身份安装"-否则 Windows 可能会阻止安装 USB 驱动程序。
是否已尝试将整体擦除作为建议的错误消息?
选择顶部的 CC2650行、然后单击右上角的蓝色扳手、然后选择"CC26xx/CC3x……强制批量擦除"。 这应将其重置为出厂默认设置。
然后单击蓝色的"Go"按钮对8544代码进行编程。
在我的应用中、BOOSTXL 上的所有 LED 在整体擦除后关闭(总线电源关闭)。 然后、当使用蓝色按钮刷写 TLV8544代码时、它们会重新点亮。
如果您打开您最喜欢的串行终端程序并打开两个 COM 端口中较高的端口(115200波特)、您应该会看到数据在四个逗号分隔的列中持续滚动。
这一次、有图像!
Mathew、您好!
我设法挖了一块板、并使用了它。
顶行中的"XDS100"是 Launchpad 板。 突出显示 CC2650系列。 如果您突出显示"XDS110、XDSL1000..." 红色板的图像应显示在列表下方出现"CC2650 Wireless MCU"的空白处。
下面是我的样子:
确保 Windows 设备管理器在端口(控制面板->设备管理器)下显示以下内容:
如用户手册所述、如果它看起来像下面带有黄色感叹号的图标、则不会安装 USB 驱动程序。
如果看起来如上所示、请尝试重新安装 Smart Flash Programmer 2软件、但这次请确保右键单击安装程序图标并选择"以管理员身份安装"-否则 Windows 可能会阻止安装 USB 驱动程序。
是否已尝试将整体擦除作为建议的原始错误消息?
选择顶部未知行、然后单击右上角的蓝色扳手、然后选择"CC26xx/CC3...强制批量擦除"。 这应将其重置为出厂默认设置。
然后单击蓝色的"Go"按钮对8544代码进行编程。
在我的应用中、BOOSTXL 上的所有 LED 在整体擦除后关闭(总线电源关闭)。 然后、当使用蓝色按钮刷写 TLV8544代码时、它们会重新点亮。
如果您打开您最喜欢的串行终端程序并打开两个 COM 端口中较高的端口(115200波特)、您应该会看到数据在四个逗号分隔的列中持续滚动。