This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BT5.0或 BT4.2、带 USB 接口

Guru**** 2919580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/728127/cc2640r2f-bt5-0-or-bt4-2-with-usb-interface

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2531

大家好、

我们是否有 BLE4.2或5.0 USB 解决方案或发展蓝图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    非最新的低功耗无线电具有 USB。 不过、如果您查看上一代产品、则会发现有 C2511、C2540、CC2531和 C2544。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    我在任何数据表中都看不到 BLE4.2或5.0。
    那么、我们没有 BLE4.2或5.0 USB 解决方案或发展蓝图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我回答正确、只有 CC26xx/CC135x 支持 BLE 4.2和5.0、但这些芯片没有 USB 接口。 我假设您可以根据需要添加串行转 USB 芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何支持 USB 的 BLE 4.2或5.0 为此、您需要按照 YiKai 的建议添加外部零件。