This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:德州仪器是否为与 CC2640R2F 或新型 CC2642R 兼容的蓝牙5提供任何范围扩展器?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2650, CC2590, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/727792/cc2642r-does-texas-instruments-offer-any-range-extenders-for-bluetooth-5-compatible-with-cc2640r2f-or-the-new-cc2642r

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2592CC2650CC2590CC1352P

德州仪器(TI)是否为与 CC2640R2F 或新型 CC2642兼容的蓝牙5提供任何范围扩展器?

如果有、是否有可用的评估模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们有范围扩展器 CC2592。

    我们有 CC2650+CC2592参考设计。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    CC2590还可用于10dBm 输出。

    集成度更高的解决方案是使用 CC1352P。 您只需从 LAUNCHXL-CC1352P-2参考设计中省略低于1GHz 器件、该参考设计位于 :www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC1352P

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有现成可用的模块可供购买?