This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:两个器件之间的时间同步

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/724832/cc2540-time-synchronization-between-two-devices

器件型号:CC2540

您好!

如何在两个 CC2540器件之间实现时间同步,容差为+/- 1ms?  与运行状况设备配置文件上的时钟同步协议类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉该协议、但我建议定期将时间从一个器件发送到另一个器件。 您知道了每个器件在建立连接时的时钟精度、因此您可以了解为保持1ms 精度而必须这么做的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 这里有任何更新吗? 如果没有、我将关闭线程、因为不活动。