This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE SDK 示例未在 IAR 8.20.2上运行

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/725834/cc2650-ble-sdk-examples-not-running-on-iar-8-20-2

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

您好 TI  
因此、我将使用 MSP432P401R 作为 Launchpad 运行 CC2650 bosterpack。  

我想尝试一下 BLE SDK 的 TI 示例。 。

在 简单应用处理器下、我阅读了自述文件以开始使用、然后按照 用户指南 simplelink SDK 插件进行操作并逐步执行。  

当我在 IAR 8.20.2中启动项目并尝试生成我得到的构建时  

运行 iarbuild.exe 时出错
C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/kernel/tirtos/builds/MSP_EXP432P401R/release/iar/tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release.ewp 调试-log all

错误总数:1.
警告总数:0

作为错误,我试图寻找问题,但没有找到与我类似的帖子。  

请注意、我已经在这里尝试了 MSPware 示例、这对我来说很合适。  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在对它进行更多搜索之后、代码的大小阻止了我使用它。  
    这就是我通过测试得出的结论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 BLE 开发、请使用 www.ti.com/.../CC2640R2F 作为替代方案、因为该器件具有更好的软件支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试研究它是否可以使用。  

    感谢您的意见、不胜感激!