This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 能否像任何常规蓝牙模块(例如 HC-05)一样用作 BLE 外设?

Guru**** 2562480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, MSP430FR5969, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/726362/cc2650moda-can-cc2650moda-be-used-as-a-ble-peripheral-just-like-any-regular-bluetooth-module-hc-05-for-example

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969CC2650

我想知道 CC2650MODA 是否可以用作常规蓝牙模块、就像 HC-05或 HC-06一样? 我想使用 MSP430 MCU 来驱动 CC2650MODA。 我在 TI 找到的应用文档是将该模块用作独立无线 MCU 的示例、我不想这么做。 那么、您能不能为此向我提供一些说明/文档、库或应用示例? 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还想使用我的板通过 BLE 与智能手机"通话"。 我可以使用 CC2650MODA 执行此操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、

    您的问题的答案是"是"。

    请看下面的示例、该示例使用 MSP432作为主机处理器: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    非常感谢您的快速响应。 但是、您提供的链接是 MSP432、在我的案例中该链接不可用。 现在我在导入项目0时遇到了问题(错误是找不到芯片 ID ...),所以我无法访问库以更好地了解它的工作原理。

    出于我的目的、我需要将 CC2650MODA 配置为主机 MCU (MSP430FR5969)的 UART 外设、然后将其配置为建立 BLE 传输并开始与 BLE 器件(例如智能手机)进行"通话"。 因此、我认为我必须做的是:

    1将 CC2650MODA (或 CC2650 Launchpad)配置为具有2个用于 TX 和 RX 的 UART 引脚。 是否有任何可用的库?

    2对于 CC2650MODA 中的蓝牙传输,我仍然不明白我应该安装哪种软件而不是 CCS ? 您给我的链接对我来说有点难理解、因此如果可能、请列出我需要的必要软件。

    3为射频内核设置蓝牙模块:是否有任何库可供使用? 这是我仍然被卡住的情况。 似乎我必须拥有 SAP、SNP、NPI。 如何获取它们?

    我对这些感到非常困惑。 因此、如果有任何建议、我们将不胜感激。 非常感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650只有一个 UART。 如果必须使用第二个 UART、则必须使用 SCS 对其进行仿真。
    2和3。 请尝试参考 www.ti.com/.../swra534a.pdf