This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/725947/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

是否可以将 CC2650 sensortag 温度值数据保存到 waspmote 中? 我想在实时场景中执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是 waspmote? 通常、可以存储样本数据。 但是、如果您要存储大量样本数据、则需要考虑存储器。 您可以在 sensortag 上使用外部闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这个 waspmote 支持 BLE 中心角色或可充当 Zigbee 协调器、则可以让 CC2650 sensortag 向 waspmote 报告温度数据并进行保存。