This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:对 CC2650上配置文件的更改未列出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/725969/ccs-cc2650-changes-to-profile-on-cc2650-not-listed

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已修改 SensorTag CC2650的移动服务、我基本上会在数据字段中添加4个额外的字节。 (MOVACT_DATA_LEN = 22;而不是18)

但是、无论我做什么、移动服务的广播数据始终会列出原始固件上存在的18个字节。

我已经看到这是 Android 设备的常见问题、在本例中建议清除蓝牙缓存、但我目前正在使用 iPhone 6、我不知道如何继续。  

有什么建议吗?  

谢谢、  

Alejandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alejandra、

    我相信您目前对 MW 有一条关于这件事的话题。
    我们可以在该线程上获取该支持。

    要清除 iPhone 上的 BT 缓存、您可以通过设置菜单打开和关闭 BT。

    根据 MW 的要求、嗅探器捕获有助于您进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean2:)