This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B:CC2564 HID 代码验证

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/725013/cc2560b-cc2564-hid-code-verification

器件型号:CC2560B
主题中讨论的其他器件:CC2564

你好  

我正在使用 CC2564解决方案构建远程控制产品。

我们需要验证 从 CC2564发送的 USB HID 键盘/键盘页面(0x07)键码值。

是否有任何 TI 工具可以获取此原始数据?

谢谢你

许千斤顶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    幽默... HID 应用程序是否应该使用其首选的密钥代码? 我们还将检查并返回。

    因此、您可以使用空气嗅探器(一线人员或 Ellisys)来捕获和检查。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Hari
    感谢您的回复。
    是否可以使用一些带有简单 BT 软件狗的 TI 软件测试工具来监听原始数据,而不是购买硬件 bt 监听器。

    谢谢你
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    没有这样的 TI 软件工具。 您使用的是哪款主机 MCU/处理器? 您还可以检查 UART/HCI 监听器(可能不是很昂贵)以监听和提供配置文件级别的交互。

    fte.com/.../SD-HCI.aspx

    谢谢