This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:未刷写项目。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/725097/ccs-cc2650-project-not-being-flashed

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我目前正在使用 CCS 8.1.0处理 Project Zero 和 Sensortag_cc2650项目  

我正在遵循 BLE 定制配置文件教程、因为我想扩展 Sensortag_cc2650中的移动服务以添加时间戳字段。  

我在将项目刷写到器件中时遇到了一些问题。

 

基本上、当我调试 Project_Stack 时、我会收到以下消息:  

Cortex_M3_0:自动运行:目标未运行、因为符号"main"未定义

如何解决此问题?  

提前感谢、

Alejandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的编译器版本是 TI V18.1.0.LTS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alejandra、

    您需要首先下载堆栈项目(您已经在执行此操作)、然后下载并调试应用项目。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    这是我正在做的事情,但在我使用应用程序项目执行该操作后,传感器标签上没有任何变化。

    稍后、当我使用 LightBlue 应用或 SensorTag 应用本身时、我无法看到更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对 Project0的未修改版本进行编程、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、并且未修改的 cc2650_SDK 版本也无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试了哪个 BLE 堆栈版本和示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Stack 2.2.1和 Project Zero 或 Sensortag_cc2650stk。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在工作正常...
    我不理解不时发生的情况、谢谢大家。