This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:cc2640闪存编程器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/673066/ccs-cc2640-cc2640-flash-programmer

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

PLZ 帮助使用闪存编程器将程序加载到 CC2640 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APPU、

    您是否已经安装了闪存编程器?  http://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR

    如果是、请按照以下步骤操作并参考注释的屏幕截图。

    1) 1)选择器件  

    2) 2)找到并选择要闪存的映像文件(.bin、.hex 等)

    3) 3)点击 Run to flash。 下面的消息日志将指示状态。

    -苏锡