This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:缩短重新连接时间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/671968/cc2564modn-improving-re-connection-time

器件型号:CC2564MODN

客户正在使用 HID_Connect_Remote_Host 与主机建立重新连接。 (他放弃了查询、因为它已经配对)

其装置需要~4秒(有时大于8秒)才能建立连接。 是否有任何建议或设置有助于缩短与主机配对所需的时间?

他在同一主机上使用现成的 BT 产品进行了测试、并且可以在~ 2秒内配对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、

    如果您尝试从远程端启动连接、这一较长的时间是由于页面扫描参数的默认值造成的。 可以修改从站侧的一些参数(如页面扫描模式和页面扫描间隔)、以加快重新连接速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    如何配置 页面扫描模式和页面扫描间隔? 我应该使用哪个 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI_Write_Page_Scan_Activity 和 HCI_Write_Inquiry_Scan_Activity 可用于更改页面扫描参数。 有关这些内容的更多信息、请参阅蓝牙规范。