This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540 USB 软件狗:如何获取 COM 端口

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672431/cc2540-usb-dongle-how-to-get-com-port

主题中讨论的其他器件:CC2540

我有 Windows 10 64位

我喜欢为软件狗提供 COM 端口。 不是一个不显示 COM 端口的特殊 Cebal 驱动程序。

如何获得它!

请紧急。 在较旧的电路板上、它在新订购的电路板上工作、但它没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您在电路板上刷写的固件。 通常、它将枚举为 USB CDC 器件。
    您是否在两个电路板上使用相同的固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我猜不是因为旧的那个正常工作、而新的那个不工作。 从何处获取固件、使其成为 COM 端口设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、TI 认为它已解决。 我 DoD 没有看到问题的答案:如何获得?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、您实际上想用 CC2540 USB 软件狗做什么?
    我不确定哪个固件在库存 CC2540 USB 软件狗上刷写。 如果该软件狗被枚举为 Cebal 控制的器件、通常会使用数据包监听器软件对其进行编程。

    如果要使用 BTool、则应刷写不同的 FW;这通常被枚举为 COM 端口。

    作为 BLE PacketSniffer 的 CC2540USB:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\sniffer_FW_CC2540_USB.hex

    用于 BTool 的 CC2540USB:
    C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Accessories\HexFiles\CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex


    此致、Patrick Verkennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,这就是我所需要的 与此同时、我了解到我必须使用 CC 调试器对其进行编程。

    它适用于最后一个十六进制文件!

    我使用它通过 BLE 控制某些器件。

    但现在还有一个额外的问题:它有时看起来是出于某些未知原因、并且非常规律/不可重现、它会丢失传输中的一些数据。

    此致、

    Peter。