This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:指示确认。

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672259/ccs-cc2650stk-indication-acknowledgement

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在将数据从外设传感器(sensortag)下载 到平板电脑。 我正在使用"指示"机制从平板电脑接收每条消息的确认、以确保平板电脑接收到数据。

在传感器侧、我想将接收此确认作为一个事件来发送下一个数据块(而不是计时器)

1.如何在 Sensortag 代码中捕获此事件?

2.我读取后,可以通过增加 MTU 来发送大于20字节的数据包。 它是否适用于指示类型消息?

此致。

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    对于#1:在 SimpleLink BLE 2.2.1堆栈用户指南 D.2服务器命令部分中,bStatus_t GATT_Indication ()的说明中有一个“对应事件”部分,介绍作为确认将获得的事件类型。

    对于#2:您是否参考 SimpleLink BLE 2.2.1堆栈用户指南 第5.5.2.1节:配置更大的 MTU 值? 这将讨论如何将 ATT_MTU 设置为更大的值、以及需要更新的所有其他内容。 您需要确保中央设备还支持更大的 MTU、并且中央设备还会在实际使用更大的 MTU 之前触发交换 MTU 过程-如果您不使用平板电脑、这可能很难确保 始终可以对连接的低级细节进行大量控制。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    非常感谢您的见解。
    我们将对这些解决方案进行实验。

    此致。

    Frederic