This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540编程问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672599/cc2540-problems-programming-cc2540

器件型号:CC2540

大家好、

我打算使用智能闪存编程器将评估板通过 USB 直接连接到我的计算机、从而对 CC2540进行编程。 事情是、我想编写一个程序、在评估板的 LCD 上显示一条消息。 我还下载了 IAR 嵌入式工作平台 IDE、但我不知道该程序是否可以编译为十六进制文件(智能编程器中使用的文件)。 但我猜、我不知道 IAR 是否是要使用的写入程序。

非常感谢、

Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴勃罗

    是的、IAR 将生成.hex 文件。

    就我的教育而言、为什么要尝试使用闪存编程器来刷写您生成的每个十六进制文件、而不是从 IAR 下载/调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这可能是一个很好的参考。 e2e.ti.com/.../39835