This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:通信问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/671419/cc2540-communication-questions

器件型号:CC2540

团队、

我有一位客户在他们使用 CC2540的开发板上使用 Openwrt OS。 他们想知道以下几点:

-他们有哪些与 CC2540通信的选项?  

-是否可以使用 hciconfig 通过串行方式直接向 CC2540发送命令?

-是否 有 Linux 版本的 btool 可用?

-我可以使用哪些 Linux Utlies 与 CC2540进行交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2540支持大多数串行协议以及网络处理器配置
    -不支持 HCI 配置
    -不可以,但可以使用 Mono 在 Linux 上运行 BTool,请参见 BTool 文件夹中的自述文件。