This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:RSSI 是否是测量距离或接近的最佳 BLE 参数?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/671097/cc2540-is-rssi-the-best-ble-parameter-to-measure-distance-or-proximity

器件型号:CC2540

RSSI 是否是 在尝试以尽可能高的精度测量 BLE 发送器和 BLE 接收器之间/附近距离时使用的最佳 BLE 参数?   是否有任何明确的文章讨论 RSSI 的准确度或其他可用的 BLE 参数进行此类操作?

请提供建议。

感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在另 一篇文章中回答的那样、RSSI 只是无线电接收功率水平的一个指示。 假设您知道发送器的辐射输出功率和路径损耗(以及影响射频传播的其他参数)、除对接收到的样本求平均值外、还可能得出近似距离。 但是、如果您不知道影响接收的变量、例如反射或衰减(即阻止信号的东西)、则可能没有一致的结果。

    我建议在网上搜索"使用 RSSI 进行2.4GHz 距离测量"、以便进行有关此主题的其他讨论。

    祝你一切顺利