This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541无法针对定制板广播。

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/670294/cc2541-cc2541-cannot-broadcast-for-a-custom-board

器件型号:CC2541

您好!

我基于该参考设计设计设计了 CC2541板。 我可以通过 CC 调试器从 IAR 将固件加载到 CC2541、但它不会中止、 我无法在浅蓝色上看到它。 我怀疑晶振、然后读出所连接的线程。 我发现 XOSC_Q2和 XOSC_Q1之间的电阻都为1.7欧姆、这意味着连接良好。 但是、当我探测这两个引脚时、我可以看到非常模糊的输出(可能是频率过高和噪声过大)、但 XOSC_Q2的直流电压为2V、但 XOSC_Q1的电压几乎为0V。 这是正常的吗? XOSC_Q1和 XOSC_Q2的预期输出是多少?  其他什么地方可以开始调试?  

e2e.ti.com/.../600150

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 B.Fan:

    发布您的原理图、32MHz 晶体数据表属性和布局会有所帮助。

    此外、您还可以使用 SmartRF Studio 7通过频谱分析仪检查射频的精度。 这将让您知道射频频率是否存在意外偏差。

    祝你一切顺利