This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:Pdm2pcm16k ()源代码?

Guru**** 2596615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/669032/cc2650stk-pdm2pcm16k-source-code

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的所有人:

 

我的客户目前正在使用 CC2650 SensorTag、希望将音频数据的采样率从16k 提高到48k 甚至更高。

是否有办法获取 pdm2pcm16k()函数的源代码以使其适应更高的采样率?

 

谢谢、

BR、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    我们无法提供 psm2pcm16k 函数的源代码。 即使我们可以这么做、我也不认为它会提供很多帮助、因为实现方案针对此转换进行了高度优化、提高采样率可能需要在整个例程中进行更改。

    就所使用的算法而言、源代码本身没有什么特别之处、因此使用与我们的驱动程序匹配的常用 PDM 至 PCM 算法来实现它们自己应该非常容易。