This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:有关 FCC 认证的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/699818/cc2650moda-question-about-fcc-certification

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: TPS61046

尊敬的社区:

我们将 CC2650MODA 用于我的产品。  蓝牙 SIG 声明周围的一切都很清楚、但在 FCC/IC 中、"part" 不清楚。  我们有几个问题。

我们的第一款产品是信标应用、其中我们使用 CC2650MODA 和其他无源组件。 (锂聚合物充电器、外部闪存、LDO)我们不更改任何射频组件、我使用 BLE 2.02。 第6.13章"使用此模块的主机系统必须显示一个可显示的标签、以指示以下文本"中提到的数据表。 请帮帮我们。 这是否足以指示 FCC 和 IC ID、或者我们必须将最终产品发送到测试实验室进行测试? 或者这个过程是什么?

我们的第二个产品几乎相同、但在此产品中、我们具有开关频率为1MHz 的直流/直流升压(TPS61046)以及其他无源组件。 问题是一样的、但我认为 DCDC 可能会出现问题、所以我将它们分开。

感谢您提供任何信息或 回答。

请注意、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该模块本身通过激光标记有 FCC 和 IC ID。 如果您向商品添加了外壳、ID 将不可见、因此您需要添加可见标签。 使用该模块时、对讲机经过认证、因此您不必再次经历该过程。 该模块还经过 EMC 测试、但您需要做的是在系统级别进行 EMC 测试。 上述1)和2)也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、很抱歉我迟到了、但我不在办公室。

    我还有其他问题。

    因此我们需要定期的 EMC 测试。 问题是、对于"认证的"FCC 实验室而言是必要的、或者任何其他实验室对我们来说都是正确的选择。 如果需要 FCC 实验室、您能向我们提供任何建议吗?

    2、我们通过本地 CE 标记实验室(匈牙利)运行 EMC 测量(EN 55032:2015 EMC)、我想知道、此测量报告足以涵盖"常规 EMC 测试"以满足 FCC 要求吗?

    感谢您的回答

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (休假回来):您需要为 FCC 和 EN 运行单独的测量。 也就是说、EN 55032:2015 EMC 不涵盖 FCC。
    测试应在认证的测试机构进行。 不幸的是、我不熟悉任何靠近您所在位置的测试机构。