This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:CC2564C 在监听模式下耳机失去连接

Guru**** 2958890 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/702360/linux-cc2564c-has-headset-lost-connection-during-sniff-mode

主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

发布了一个问题并附加了日志。 但后来它被锁定了。 我创建一个新的。

当我们在 手机中使用 CC2564C 芯片 时、它与蓝牙手机和蓝牙耳机同时配对(具有 HSP 配置文件或 HFP 配置文件)。

我们发现、在与一个蓝牙设备进行语音通信时、另一个设备将进入监听模式。  大约几分钟后、另一个将断开连接并重新连接。

禁用监听模式可以解决问题、但会消耗过多的电力。 有人抱怨说、在禁用监听模式之前、耳机的电池持续大约一周、在禁用监听之后、它只能持续一天。
因此、我们迫切需要解决这个问题。
我们被告知 禁用发送 HCI_Change_Connection_Packet_Type 或启用 AVPR、但问题仍然存在。

请帮助再次检查问题吗?

非常感谢。

此致

高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GAO、您可以上传日志吗?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5734.fw-log.rarHello、

    日志已附加。

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 TI 网站上获得了用于 CC2564C 服务包下载的 Note 信息、我们正在使用115200、它是否设置为3000000? 但为什么它最初声明为"115.2Kbps UART 波特率"?

    它是否与丢失连接问题有关?

    • 经典蓝牙和低功耗蓝牙
    • 115.2kbps UART 波特率
    • 启用睡眠


    Note注意:对于 Linux 用户:-波特率必须在 Main init 脚本中更新为3000000:"Send_HCI_VS_update_UART_HCI_Budrate 0xFF36、115200至3000000。 还更新了 COM_SetParams 3000000、1、而不是 COM_SetParams 115200。

     

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪

    [报价用户="Hong GAO]我从 TI 网站上获得了有关 CC2564C 服务包下载的"注意"信息、我们正在使用115200、它是否应设置为3000000? 但为什么它最初声明为"115.2Kbps UART 波特率"?[/QUERP]

    服务包版本使用115200的波特率、但用于 Linux 的 TI 双模蓝牙堆栈要求3000000的波特率、以使示例应用立即开始工作。 因此、有关 Linux 的3000000波特率的注释。  

    [报价用户="Hong GAO"]是否与丢失的连接问题有关?

    否与您看到的问题无关。  

    [引用用户="Hong GAO"]附加日志。

    我们将查看 BT 固件日志。 您是否还针对这两种场景捕获了 BT 监听器?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高
    请告诉我们您是否需要有关此问题的进一步帮助?

    谢谢
    Saurabh