请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 主题中讨论的其他器件: CC2564
蓝牙团队、
我们的客户正在使用 CC2564MODN 进行认证、并使用以下命令:HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)。 正在对连续单频和信道跳跃模式进行测试。
它们在信道跳频模式下的辐射能量为2483.5MHz、为-29.86dB。 这高于预期的2480MHz。 他们是否应该采取措施来消除这种情况?
谢谢、
Darren