This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/704096/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

您好!  

我有一个具有此芯片的设备。

我需要知道该芯片是否支持自适应性功能。 我是说、我是否需要再次检查 ETSI EN 300 328 V2.1.1的自适应性参数?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!
    CC2541上的 BLE 堆栈仅使用在每个新连接上设置了固定跳增量值的信道跳跃。 它不应属于自适应跳频类别。 ETSI EN 300 328 V2.1.1第4.3.1.7.1节中的状态适用性:
    "此外、此要求不适用于最大声明射频输出功率级别较低的设备
    或在射频输出功率小于10dBm 的模式下运行的设备 "

    CC2541只能符合 BT 核心规范4.x、因此必须遵循 BT 核心规范(5.0)第3节中所述的最大10dBm 输出功率发送器特性:
    "注意:在 v4.0、v4.1和 v4.2中、LE 的最大输出功率为10mW。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢您的帮助。