请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y
你好。
SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 是否支持 MSP432E401Y?
如何在软件方面将 BLE 实施到 MSP432E401Y?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 是否支持 MSP432E401Y?
如何在软件方面将 BLE 实施到 MSP432E401Y?
此致、
U-SK
您好、U-SK、
我们正在努力提供此支持、但遗憾的是、我们尚未制定发布计划、因此我无法承诺日期。
如果您现在需要此支持、您可以尝试执行移植、方法是执行以下高级步骤、在 BLE 插件中为基于 MSP432P4的示例添加 MSP432E4支持。 这些指令是为 TI-RTOS 和 CCS 提供的、但可以在进行适当修改后应用于 IDE 和 RTOS 的任何组合。
/*
*在
*不*使用 NDK TCP/IP 堆栈的应用中需要以下(弱)函数定义:
*/
#if defined (__IAR_systems_icc_)
__weak ndk_hookInit (int32_t id){}
#elif defined (__gnt__)&&!inti (t_hookit
){#int32_int32_t ndind_it_intu_intu_(#define_int32_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_(#
希望这对您有所帮助!
谢谢、
SAI