This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 是否支持 MSP432E401Y?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/701211/does-simplelink-sdk-bluetooth-plugin-supports-msp432e401y

器件型号:SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

你好。

SIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN 是否支持 MSP432E401Y?

如何在软件方面将 BLE 实施到 MSP432E401Y?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    SimpleLink SDK 蓝牙插件不支持 MSP432E401Y。 我们正在努力增加这种支持。

    您何时需要该插件中的 MSP432E401Y 支持?

    您计划将蓝牙插件用于中央设备或传感器什么?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢你的答复。

    您何时需要该插件中的 MSP432E401Y 支持?

    ->像您一样、我  希望尽快支持 MSP432E401Y。

    您计划将蓝牙插件用于中央设备或传感器什么?


    ->这适用于外设应用。

    此致、

    U-SK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    您对我的问题是否有任何更新?

    此致、

    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我们正在努力提供此支持、但遗憾的是、我们尚未制定发布计划、因此我无法承诺日期。

    如果您现在需要此支持、您可以尝试执行移植、方法是执行以下高级步骤、在 BLE 插件中为基于 MSP432P4的示例添加 MSP432E4支持。 这些指令是为 TI-RTOS 和 CCS 提供的、但可以在进行适当修改后应用于 IDE 和 RTOS 的任何组合。

    • 更改以下工程属性:
      • 从 General -> Products 菜单中、从下拉列表中选择 SimpleLink MSP432E4 SDK。
      • 从菜单 Build->Dependencies 中,将依赖项更改为"tirtos_builds_MSP_432E401Y_release_ccs",而不是 MSP432P4版本。
      • 从菜单 Build->ARM Compiler->Include Options 中、将 Include 路径更改为相应的 MSP432E4 SDK 路径。
        • ${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR} 至${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432E4_SDK_INSTALL_DIR}
      • 从菜单  Build->ARM Compiler->Predefined Symbols 中 ,更改以下内容:
        • DeviceFamily_MSP432E401x 至 DeviceFamily_MSP432E401x
        • __MSP432E401Y__ 至__MSP432E401Y__
      • 从菜单  Build->ARM Linker->File Search Path 中,更改以下内容:
        • ${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR} 至 ${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432E4_SDK_INSTALL_DIR}

    • 更新 targetConfigs 文件 以使用相应的 MSP432E4器件。
    • 更新 platform_msp432e401y.c 文件、以使用 MSP432E4 DriverLib 中的相应函数 计算 CRC
    • MSP_EXP432P401R.*板级配置文件替换为  MSP_EXP432E401Y* 板级配置文件。
    • 更新 Board.hMSP_EXP432E401Y.c MSP_EXP432E401Y.h 文件中的引脚/串行设置
    • main_tirtos.c 文件中的 main()之前添加以下代码:
    /*
    *在
    *不*使用 NDK TCP/IP 堆栈的应用中需要以下(弱)函数定义:
    */
    #if defined (__IAR_systems_icc_)
    __weak ndk_hookInit (int32_t id){}
    #elif defined (__gnt__)&&!inti (t_hookit
    ){#int32_int32_t ndind_it_intu_intu_(#define_int32_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_(#
    
    
    
    

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    SAI