This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:CC2564MODN 与 Android 6.x 的兼容性问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/704010/cc2564modn-cc2564modn-compatibility-issue-with-android-6-x

器件型号:CC2564MODN

你(们)好

我的客户在使用 Android 6.0.1系统时遇到 BLE 连接问题。  Android 6.0.1手机的多个品牌都出现了此问题。  当他尝试 SPPLE 演示代码时、我得到了相同的结果。  

基本来说、手机可以检测到设备(扫描)、但无法连接。  这可能不是一个新问题、因为 Android 6.0.1已发布多年。

是否有报告的此类案例? 如果不是、我们可以从哪里开始了解?

当使用 Android 7.1.1手机进行上述测试时、没有遇到任何问题

正在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请确保 CC256x 使用私有地址进行 BLE 广播、而不是公有地址

    谢谢
    Saurabh