This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640原理图验证

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/703605/cc2640-cc2640-schematic-verification

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2520

大家好、团队、

对于 CC2640系列而不是 2450BM14G0011 (Johanson Technology Inc)和 LFB182G45BG5D920 (Murata)、可能会有哪些平衡-非平衡变压器?

 是否可以 将2450BM15B0002 (Johanson Technology Inc)用于 CC2640、因为建议用于 CC2520系列。

此致、

Gayathri Devi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、CC2520系列需要与 CC26xx 不同的阻抗。 仅使用为您要使用的芯片系列开发的 IPC (平衡-非平衡变压器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐适用于 CC2640系列而不是2450BM14G0011 (Johanson Technology Inc)和 LFB182G45BG5D920 (Murata)的可能平衡-非平衡变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基于 processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Integrated_Baluns 、您没有其他选项。 为什么不想使用 Murata 或 Johanson 平衡-非平衡变压器?