This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5229:使用 MSPFET430UIF 进行 BT-AUDSINK 编程

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/703012/ccs-msp430f5229-bt-audsink-programming-with-mspfet430uif

器件型号:MSP430F5229

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 MSPFET430UIF 对参考设计板 BT-AUDSINK-RD 仅使用一个 BT 配置文件进行编程。 我找不到任何用于执行相同操作的参考。 当我尝试构建"CC256x MSP430 Bluetopia SDK v1.5 R2"中提供的示例项目时、我会遇到错误(已附加)。 请尽快帮助。 我使用的是 Code Composer Studio 版本:7.0.0.00042。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、

    请参阅以下关于同一主题的文章:

    仅 IAR 编译器/IDE 支持用于 BT-AUDSINK-RD 的 A3DP 示例应用。

    此致、

    Vihang