This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/702333/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我正在尝试使用手机上的 Simplelink Starter 应用程序无线控制 LaunchPad。 这种联系已经很好地建立起来。 但我无法按照快速入门指南中的指导从手机控制 LaunchPad。 当我触摸这些符号时、它们未被激活。 请在下面找到我手机的屏幕截图。 Wi-Fi 连接良好。 能否向我展示如何通过手机控制 LaunchPad? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将该主题移至 CC265x 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 CC2650 LaunchPad 上运行了什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我不确定 SW 项! LaunchPad 是新购买的、我只需将其连接到 PC 即可为其供电。 LauchPad 上似乎有一个可运行的固件、用于传输和接收来自主设备(我的手机)的数据包。 我是对的吗?