This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:关于 CC2540 &CC2540T

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540T, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/701811/cc2540-about-cc2540-cc2540t

器件型号:CC2540

你(们)好。

我们将使用 CC2540T。 但是、CC2540T 没有模块。

那么、在制作电路板时、是否可以使用 CC2540模块进行原型设计并将其替换为 CC2540T?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、
    是的、这应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需记住使用实际的 CC2540T 进行产品的测试、认证和鉴定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答^^