This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650天线选择

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/702189/cc2650-cc2650-antenna-selection

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

我正在为 cc2650/CC2640器件设计 PCB。 要求是具有 PCB 天线以及用于外部天线的 U.FL 连接器。 根据 功耗和距离/性能、将使用其中一根天线。 由于该设计使用超级电容器、因此主要关注的是降低功耗并尽可能增大覆盖范围和性能

对于这两种选件(PCB 或外部天线)、天线将位于塑料外壳内、并由用户手动携带。  

所以...

 -应使用哪种 PCB 天线形状来优化功率/性能?

-我在电路板上有空间添加差分天线、如 CC25xx 应用手册(AN058)中所述、差分天线是否有助于降低功耗并提高性能? 我可以与 cc2650配合使用吗?

-对于 U.FL 天线、是否有任何外部天线类型和形状的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于2.4GHz 运行、我们通常建议 使用 www.ti.com/.../swra496a.pdf 中描述的#2或#11。 天线具有50欧姆接口(如果对匹配项进行计数)、因此可用于任何单端50欧姆接口。

    如果要将设备固定在手持设备上、请将天线放置在最不可能被手覆盖的位置。 在调整天线时也要考虑这一点。

    对于 U.FL 连接器上使用的天线、我们没有任何具体建议。

    要获得低功耗与高性能、您需要一个高效的天线。