This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352:您是否有用于在 CC13x2器件中的堆栈之间切换的演示项目?

Guru**** 2760465 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/701911/ccs-cc1352-do-you-have-a-demo-project-for-switching-between-stacks-in-cc13x2-devices

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:WMBUS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

您是否有用于在 CC13x2器件中的 WMBUS 和 BLE 堆栈之间切换的演示项目?  

BR、

ASDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前没有此类示例。 您是否想使用 DMM 或只是简单地切换整个图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件必须同时容纳两个堆栈。 因此、切换整个图像不是一个选项。 作为起点、您有什么建议吗?

    此致、
    ASDF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE 连接是否仅包括活动连接或广播?
    虽然您在理论上可以使用 DMM、但我认为它不会与 wmBus 堆栈兼容、因为这不是使用所需的 DMM 标头覆盖进行设计的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广告的数据限制是多少?
    实际上、我不熟悉 DMM。 您可以分享一些信息吗?

    是否有任何计划让 CC1352采用多堆栈解决方案? 该部件具有足够的闪存、能够为多个堆栈提供服务。

    BR、
    ASDF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您浏览可用于 DMM 的 SimpleLink Academy 模块和文档:
    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../index-proprietary-rf.html

    DMM 将成为多个堆栈解决方案的理想选择、但是堆栈也需要支持 DMM 才能正常工作。