This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:IQVIEW 是否足以用于制造中的 BLE 堆栈 v4.2器件测试?

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, BLE-STACK, CC2540T, CC2541-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/701339/cc2640r2f-does-iqview-be-enough-for-ble-stack-v4-2-device-testing-in-manufacture

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2541CC2540BLE-STACKCC2540TCC2541-Q1

大家好、TI 人、

 你好。

 我们正在考虑 将用于 TI MPN CC2640R2FRGZR 的 BLE 测试设备大规模生产、 我们在设计中使用 BLE Stack v4.2、 并且我们拥有设备 IQVIEW、 但它仅支持 BLE V4.0和 V4.1、请告知 IQVIEW 是否足以用于制造中的 BLE 堆栈 v4.2器件测试?  如果 IQVIEW 不合适、TI 是否有任何建议? 请分享。

IQVIEW 网站链接:

此致。

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weiji、
    有关此问题、请联系小点支持:
    www.litepoint.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

     你好。

     请注意、我将与有关 IQVIEW 的小一点联系。

     对于大规模生产中的 CC2640R2测试、TI 是否对测试仪模型有任何建议? 进行大规模生产测试?

    此致

    姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不知道。 蓝牙正在快速更新和增强、因此测试仪领域可能存在大量开发和新产品。 我建议咨询蓝牙认证专家(BQE)、以获取建议、因为他们可能是最终产品大规模市场生产测试的最新版本。

    我也会询问一些同事、并告诉您 TI 是否提供了一些建议。

    从我们的 wiki 上的旧设置中获取一些提示:
    processors.wiki.ti.com/.../How_to_Certify_your_Bluetooth_product:
    "CC2540 / CC2541和 BLE-Stack v1.4.x 的合格设计
    CC254x 系列(包括 CC2540、CC2540T CC2541、CC2541-Q1)与 BLE-Stack (1.4版)一起具有合格的子系统、可在列出蓝牙低耗能产品时参考。 请注意、由于 RF-PHY 认证、通常需要创建新的控制器子系统。 但是、可能只需要 RF-PHY 测试。 对于 BLE RF-PHY,您可以使用 Rohde & Schwarz 或 Anritsu 的测试仪进行内部测试,然后让测试机构(例如7层、AT4wireless、TUV Rheinland 和 Wipro)将特定产品的新控制器子系统组合在一起。”