This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:模块的默认预加载堆栈/配置文件/模式是什么

Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XM4BTBLESW, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/701719/cc2564moda-what-is-the-default-pre-loaded-stack-profile-mode-of-the-module

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC256XM4BTBLESWCC2564

 该模块是否具有在中编程的默认堆栈?

如果是、它默认的配置文件是什么?

如果我下载 CC256XM4BTBLESW:TM4C MCU 上的 TI 双模蓝牙堆栈、请选择此演示:

C:\TI\Connectivity \CC256X BT\CC256x M4 Bluetopia SDK\v1.2 R2\Cortex_M4\Samples\SPPLEDemo\Noos

模块中似乎没有主机处理器、因此编译的代码 被编程到辅助主机中、例如 TM4C1294

然后、为了将该模块用作 SPPLE、TM4C1294需要控制该模块并将其置于模式、然后控制广播、配对以及最终的数据 RX/TX?

感谢您的任何帮助

PS:我熟悉具有运行堆栈的 Cortex M0的 Nordic BLE 模块。

然后将链接器地址设置到栈所需的位置、并进行广播、将配对作为对预定义例程的调用进行处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CC256x 中没有编程的默认堆栈。 它是 BT/BLE 控制器。 它与运行堆栈和各种配置文件的外部 MCU (如 MSP430)配对使用。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh、
    那么、是否可以在 BT 和 BLE 之间即时切换?
    那么、MSP430将通过 UART 发出命令以将模块置于 BT 或 BLE 模式、然后通过 UART 命令将其设置为使用其中一个配置文件?
    还是必须使用 UART 和调用 API 才能使用配置文件?
    如何创建具有三(3)个服务的自定义配置文件:
    电池服务(BAS)
    链路丢失服务(LLS)
    TX 功率服务(TPS)

    感谢您的任何帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564是一款双模器件。 因此、您可以同时运行经典和 BLE。 但是、如果您使用辅助 A2DP、HFP 模式、则存在一些限制。 请在此处查看数据表:
    www.ti.com/.../cc2564c.pdf

    您是要使用这些服务创建新的 GATT 配置文件吗? 如果是、您可以使用栈中的 GATT API 调用来创建新服务。 请使用堆栈检查'API"文档。

    谢谢