This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650在没有任何连接的情况下进入 GAPROLE 连接状态

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/700429/rtos-cc2650-cc2650-entering-gaprole-connected-state-without-any-connection

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我们正在开发基于 TI sensortag 设计的电路板。 它使用 CC2650作为主微控制器。 应用代码基于 sensortag_cc2650stk_app。

器件正在正确广播、我能够使用 iOS 上的 TI sensortag 应用程序读取广播数据。 但是、它未显示服务。 当我们尝试查看服务后、器件会进入一种状态、在该状态下、器件会在没有任何活动连接的情况下继续进入 Gaprole 连接状态。 即使在重新启动后、器件也会保持 Gaprole 连接状态、而不会有任何活动连接。 由于没有器件、连接失败、并恢复广播一段时间。  

其他人是否也面临同样的问题? 我们将感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganapati、
    这听起来确实很奇怪。
    是否确定附近没有自动连接的设备?
    您是否按照 SDG:
    dev.ti.com/.../breakpoints.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik、

    非常感谢您的回答。 我已经将优化级别设置为零、这样我就可以查看所有变量。 奇怪的是、它在我们的设计的前一版本中工作。 我现在正在检查布局和射频路径、以确保天线布局和干扰没有问题。

    只是想知道、如果射频路径中存在干扰、是否可以认为这是有效的连接请求并尝试连接?

    最棒的
    Ganapati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此表示怀疑。 无线电在噪声上同步将其解释为有效数据包是极不可能的。