请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我们正在使用 CC2650MODA 设计具有 BLE 模式和存储模式的 ECG 器件。 在存储模式下、我们不使用 BLE 任务、因此它将是纯 RTOS 程序。
我们有一个用于保持器件时间的 RTC。 要根据用户加载新时间、我们需要一个接口来读取并在实际测试(ECG 记录)开始时设置基于 I2C 的 RTC 时间。
每次开始测试时、我们都必须验证 RTC 时间。 因此、RTC 时间的一次性可编程代码是不可行的、我们不希望每次都为 RTC 时间设置加载不同的代码。
我们需要构建一个程序、该程序将使用调试器在 MCU 上启动 I2C 事务以读取/设置 RTC 时间。
这是可以实现的吗?
如果是、我们应该从哪里开始?
如果没有、我们还可以使用什么其他方法?
谢谢、
Bharath