主题中讨论的其他器件:OPT3001、 CC2650
我已设置在 Sensor Controller Studio 中运行的 OPT3001 I2C 传感器。 它工作正常。 我有一个使用5x5 RHB 芯片型号的定制板。
在 SCS 项目属性中、我选择了操作系统作为 TI-RTOS、并选择芯片封装作为 QFN32 5X5RHB
但是、当我生成 CCS 文件并按照 将 SCS 示例集成到 Project Zero 第9.2节中所述进行必要的更改时、我会得到以下错误-
#35 #ERROR 指令:"SCIF 驱动程序具有针对这个示例的错误目标芯片封装配置。 请在 Sensor Controller Studio 项目面板中更改为"QFN48 7x7 RGZ"、然后重新生成驱动程序。"
此外、我在 SCS 文件夹内的 main.c (已适当重命名为 sense_read.c)文件中看到以下行、并注意到倒数第二行旁边有一个交叉标记-
//如果使用错误的操作系统设置 #ifndef SCIF_OSAL_TIRTOS_H 生成 SCIF 驱动程序,则显示错误消息 错误"SCIF 驱动程序在此示例中的操作系统配置不正确。 请在 Sensor Controller Studio 项目面板中更改为"TI-RTOS"、然后重新生成驱动程序。" #endif //如果使用错误的目标芯片封装 #ifndef SCIF_TARGET_CHICE_PACKAGE_QFN48_7X7_RGZ 生成 SCIF 驱动程序,则显示错误消息 错误"SCIF 驱动程序在本示例中具有不正确的目标芯片封装配置。 请在 Sensor Controller Studio 项目面板中更改为"QFN48 7x7 RGZ"、然后重新生成驱动程序。" #endif
如何减轻此误差的任何提示?