This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540需要绑定多长时间

Guru**** 2950500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/697939/cc2540-cc2540-require-how-much-time-to-bond

器件型号:CC2540

大家好!

我正在开发一款采用 CC2540的器件、我希望使用 Ble stack 的键合功能、我希望使用 CC2540作为中央器件、键合功能工作正常、但每次都需要不同的键合时间、 例如、一次需要3秒、下一次需要10秒才能键合、现在我想知道 不同键合时间的逻辑原因、而且还可以减少键合所需的时间。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将两个接合器件放置在多远的距离? 如果信号强度不好或存在干扰、则会延长接合时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alireza、
    如 Yikay 所述、这取决于连接参数和使用的绑定类型。 如果您设置了较低的连接间隔、它可以缩短所需的时间。 您可以通过使用 CC2540和 TI 数据包监听器通过无线方式观察数据包来验证这一点。